This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET2591TA:如何根据此 TIA 的输入电容变化计算带宽变化?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA657, OPA843, OPA846, OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/719605/onet2591ta-how-do-you-calculate-the-change-in-bandwidth-based-on-changes-to-input-capacitance-for-this-tia

器件型号:ONET2591TA
主题中讨论的其他器件:OPA657OPA843OPA846OPA847

 我找到了应用手册 sboa122.pdf、其中讨论了如何计算 TIA 的最大可实现带宽。  它以 OPA847、OPA846、OPA843和 OPA657为例。  执行这些相同的方程适用于 ONET2591TA。   我们的居民丘鲁告诉我,他们没有。   如果没有、是否有可用的表格或计算提供了答案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    你的大师是正确的。 您列出的前四个器件是可在跨阻电路中配置的运算放大器、因此具有根据放大器参数调节带宽的公式。 ONET2591TA 是一款更加专业化的器件、并且在内部使用开环放大器架构、此架构不遵循与正常运算放大器相同的规则。 与标准运算放大器相比、它接近于射频 LNA。 该器件的带宽是固定的、输出也是一个限制输出、因为它通常被设计用于传输数字 NRZ 信号。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速反馈。

    数据表指定50 uApp 为输入小信号测试条件。 在50uApp 下、输出摆幅为0.13 Vpp、这是限制前的结果。 数据表中的图7显示了小信号传递函数。

    我现在需要了解的是、当电容增加到测试条件中指定的0.6pF 以上时、小信号传输函数会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正确的是、该器件会线性放大、直到达到输出端的限压。 输入电容不会影响互阻抗增益、但更有可能导致器件不稳定。 遗憾的是、我们从未将这些器件的特征描述为具有更高电容输入的器件、因为它们通常与电容极低的二极管一起使用。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有方法 预测或仿真更高电容下的行为或不稳定性。  尤其是在2pF 条件下具有平衡光电二极管配置的情况下。  我的设计需要600Mhz 的带宽。