Other Parts Discussed in Thread: OPA2333-Q1, OPA2137, OPA2317-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2317-Q1 主题中讨论的其他器件:OPA2333-Q1、 OPA2137、
大家好、
我们的客户正在寻找低失调电压和 EMC 抑制比双路运算放大 器、因为它们与系统的 EMC 测试有问题。
虽然由于封装情况、它们只能评估 OPA2333-Q1、但 OPA2137-Q1也满足偏移要求。
如果 OPA2137-Q1的 EMC 容差等于或高于 OPA2333-Q1、我们相信 OPA2137-Q1将成为您的最爱。
在相同条件下是否测量了任何测试结果?
或者、您能否证明 EMC 容差不会变得更差?
尤其是抗扰性测试。
由于它们无法直接评估 OPA2137-Q1、因此我希望获得与 OPA2333-Q1相比的结果。
此致、
Tomoaki Yoshida