This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:差分探头是否还需要直流偏置电流?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/741889/ina240-does-a-differential-probe-also-require-a-dc-bias-current

器件型号:INA240

您好!

看看 Imtiaz Khan 先生和 Guang Zhou 先生之前讨论过如何不使用 INA240来测量没有直流偏置电流返回路径的电压。 我想知道是否可以使用差分探头来测量浮动差分电压(如中所示,任何电流都没有返回路径流入探头端子)?

我知道它与 INA240不完全相关、但我仍然希望您能从中获得任何见解。

此致、

Shyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shyama、

    这话什么意思?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    请参阅我使用"提问 相关问题"功能制作此主题的原始问题。

    链接至我所指的原始问题和讨论:

    此致、

    Shyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shyama、

    差分探头不一定是隔离式的、因此必须提供直流路径。 它们通常作为探头电路的一部分设计。

    关先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guang、

    感谢你的答复。 虽然我不了解直流路径是如何作为探针电路的一部分提供的、但我也不了解它对非隔离式差分探针性能的影响、因为它在探测没有探测电路公共接地的系统时、会对该系统产生影响。

    这是否意味着、如果我将接地参考示波器与非隔离式差分探头配合使用、我仍然能够通过使用两个探头尖端正确探测电路中与接地完全隔离的电压? 我们是否会将电路上的探测点接地、以便为探头中的差分放大器提供偏置电流路径?

    我不是模拟工程师、因此对偏置电流了解不多。 我希望您能就我的疑问分享一些见解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shyama、

    我建议您咨询真实的探头设计专家以获得准确的建议、但我认为这里就是这样-电压源可以完全浮动、例如电池单元。 但是,一旦连接到非隔离式差分探头,它就不再是真正的“浮动”探头了。 其端子连接到探头接地、尽管通常在几兆欧姆范围内通过大电阻、但这些电阻由差分探头两个端子上的高输入阻抗表示。 这是一个大但仍然有限的输入电阻、可实现探头的高电压能力。 高输入电阻也会导致探头之间的独立性、因此接地参考示波器可以同时测量多个差分探头通道、每个通道都有自己的共模电压。

    关先生