This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有500kHz 带宽的电感输入跨阻高增益放大器

Guru**** 2815425 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/736695/inductive-input-transimpedance-high-gain-amplifier-with-500khz-bw

主题中讨论的其他器件:OPA858

我对用于电感源(磁搜索线圈)的跨阻放大器感兴趣。  所需的电流范围低至10pA、频率范围为500Hz 至500kHz。

我正在考虑在输入级互阻抗放大器之后添加一个电压放大器。  10pA 输入的最小输出电压为100mV。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chabthan、

    您能更详细地谈谈线圈吗? 电感有多大? 绕组间电容如何呢? 什么是串联电阻?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    µH 线圈电感目前为70 μ H、但未来用于更高灵敏度的设计可能会使其增加10倍。 由于自谐振频率高于2MHz、线圈的有效自电容很小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我需要添加:线圈电阻为0.15欧姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chabthan、

    在纸上、OPA858可为您提供具有10G TIA 电阻器的200kHz 信号。 但是、在此应用中使用 TIA 会引发多个潜在问题。
    1.放大器的输入阻抗为1G,如果 RF 处于相同的幅度顺序,则会影响您的增益
    2、功率范围内的电流将从大部分 PCB 泄漏到电流迹线中、因此必须用接地环路屏蔽围绕输入电流迹线。
    3.如果放大器没有交流耦合,则放大器的输入失调电压将导致线圈和轨输出中的电流累积,而交流耦合需要1.5mF 的最小电容器才能保持500Hz 的频率。
    该增益下的噪声将会很大。 我仿真了21.7mV。 该放大器具有5pA 的输入偏置噪声、仅一个10G 电阻器即可提供9mV 的热噪声。

    如果您有解决这些问题的经验、这不是可能的范围、但需要完美的布局和大电容器。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    非常感谢您的见解。  是的、我同意 TIA 电阻非常高、这会导致严重的布局和器件问题。

    通常、为了使电压放大器的放大器噪声保持在较低水平、通常在第一级使用增益非常小的多个级、以使其 NF 保持较小、然后在第二级中添加更多增益。  同样的方法是、保持 OP858的增益适度、然后使用电压放大器第二级来实现高总增益。  那么、更适度的10M TIA 电阻器后跟一个 x1000电压放大器?

    是否有两级 TIA 输入配置方面的经验?

    以及有关电感源稳定性的任何想法、以及由于有限电缆而可能在输入端产生的一些杂散电容等 ?  例如、输入 LC 时间与增益= 1值之间的限制?