This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ICL7652:更高电压的电源轨

Guru**** 1284110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2652, ICL7652, OPA189
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/723170/icl7652-higher-voltage-power-rails

器件型号:ICL7652
主题中讨论的其他器件:TLC2652OPA189

您好!

来自客户:

我指定了多芯片模块内部的所有组件、即混合模块。 根据我的要求、我正在寻找适用于这些混合动力汽车的工业、汽车、军事和航天级骰子。

我目前将 TLC6652用于该应用。 但我需要+/-15V 的更高电压电源轨。 我注意到 ILC7652显示它是选择器指南中的+/-18V 电源轨部件。 但是、然后我拉动数据表、也就是+/-8V。但它也说输入是+/- 16V。这张图片出了一点问题。 什么是事实? 由于这两个器件都构建在 LinCMOS 线路上、我是否能从 ilc7652获得与 TLC2652相似的辐射性能?

因此、我需要 TLC 2652耐辐射性、直流精度、GB、压摆率、但在+/-15V 电源轨部件中。 在部分应用中,为了节能,我还希望能够使用+15V 的单电源轨运行它。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TLC2652和 ICL7652的绝对最大额定电源电压为+/-8V。预期电源为+/-5V、电气特性表围绕该电源编写; 但是、根据建议运行条件表、这些器件可与+/-1.9V 至+/-8V 的电源一起使用。绝对最大差分输入电压 VID 为+/-16V、这是最大差分电压可能施加到输入端而不损坏器件的指示器。 它更多地是"酷刑测试"规范、而不是最大电源电压的指示器。

    TLC2652是一款30年前的斩波运算放大器。 它具有难以置信的低电压偏移和偏移漂移、但相对于其工作电流、它的其他电气性能并不同样出色。  此外、还需要单个+15V 操作、而现代斩波运算放大器更易于满足这一要求。  

    TI Precision 提供的最新斩波运算放大器 OPA189具有最低的失调电压/电压温漂。 它的 µV 电压±为3uV、典型值为0.4uV (TA 25°C)、其漂移额定值为±0.005 μ V/°C (典型值)、µV 0.02 μ V/°C (最大值)。 其单位增益带宽为8MHz、压摆率为20V/us、典型静态电流为1.5mA。 OPA189不需要为 TLC2652指定的外部 CXA 和 CXB 电容器。 我们不进行辐射耐受测试、但与 TLC2652一样、OPA189在 CMOS 工艺中进行处理、尽管这些工艺不同。

    您可以在此处找到 OPA189数据表:

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis