This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:THD 性能

Guru**** 2993200 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826, INA821, INA828, OPA2227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/722646/ina826-thd-performances

器件型号:INA826
主题中讨论的其他器件: INA821、 INA828、 OPA2227

尊敬的 e2e 社区:

我们没有看到任何有关 INA826 THD 的数据。

请分享一些内容?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们通常仅为音频应用的器件提供 THD 测量。 虽然您仍然可以使用 INA826、但它不属于音频产品系列。 如果您想先看一下、我们确实有专为音频而设计的器件。 如果您可以共享有关应用所需内容的任何信息、我们可以确保您拥有正确的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zak、

    我将直接让客户评论他的具体需求。
    但与此同时、我想知道我们是否可以仅获取数据、例如 INA821的图37。 我们是否在某个地方安装了它?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zak、

    感谢您的回答。 我想知道为什么您说 THD 信息仅适用于音频相关产品、而您可以找到有关 OPA2227或 INA828等通用组件的信息(尽管性能更好、但在功能上与 INA826看起来非常相似)。

    此致、
    让
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jean、

    OPA2227不是通用组件。 它确实可以用于一般用途。 但是、当您阅读其数据表时、您会注意到它推荐用于"专业音频设备"。

    INA821和 INA828与 INA826不同。 INA826的电源电流要小得多。 开环输出阻抗为100 (!) 高一倍。 噪声更高、并且"增益非线性"等许多参数仅适用于10k 负载、而不适用于2k 负载。 所有这些都让我认为、INA826是针对低电源电流进行了优化的仪表放大器、但不适用于通常必须驱动较重负载的典型音频应用。 另一方面、INA821和 INA828似乎更适合音频应用。

    因此、对我来说、INA821和 INA828包含有关 THD 的规格、但不包含 INA826是绝对合理的。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis