This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2254:TLV2254噪声 Vpp 与 TLV9064的比较

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9064, TLV2254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/755703/tlv2254-tlv2254-noise-vpp-compared-with-tlv9064

器件型号:TLV2254
主题中讨论的其他器件:TLV9064

尊敬的所有人:

我正在一个需要放大光电二极管输出电流信号的项目中。 在从电流到电压的信号传输后、我需要放大这个信号、此信号乘以300至3个 OPA 级。  

我找到了相同的原理图和相同的电路板、但只需将 OPA 器件从 TLV2254替换为 TLV9064、输出信号将会带来很大的噪声。 我比较了 TLV9064和 TLV2254之间的输入电压噪声密度、TLV9064优于 TLV2254。 但是、对于输入电流噪声密度和0.1Hz 至10Hz 的峰峰值等效输入噪声电压、TLV2254的性能优于 TLV9064。  

我知道光电二极管输出信号的带宽非常低、因此我想问哪个规格主要影响我 的光电二极管放大输出噪声 Vpp 性能?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damien:

    在低于1kHz 的频率下、TLV9064产生的噪声比 TLV2254多得多。 查看 TLV2254数据表的图50和 TLV9064数据表的图16。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复。 另外两个问题:

    第一步:当我在 TI.com 上选择新的 OPA 器件时、我发现没有任何东西意味着低频噪声性能。 1kHz 噪声电压不足以表示它。 如何选择低于200Hz 的高性能 OPA 器件? 我们是否有一些幻灯片展示这些器件? 您也可以直接发送给我:damien-zhang@ti.com

    第二步:对于不同的 EE、小信号需要不同的性能 OPA。 哪个 EE 需要注意低频噪声电压性能? 我们是否有关于该不同 EE 的一些总结幻灯片或现场培训、以注意不同的带宽?

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damien:

    是的、您答对了、这应该改进一下。 这也使我感到困扰。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 有关我的申请的任何幻灯片、请与我分享。 感谢您的回复:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damien

    我们没有单独的选择器指南来帮助进行搜索、但是如果您搜索低噪声和零漂移、则可能会减少您获得的结果数。

    如果您需要有关这方面的更多信息、可以直接向 Precision Amps Marketing 发送消息...

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢:)