This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:是否有任何方法可缩短响应时间。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/756717/xtr111-is-there-any-way-to-reduce-the-response-time

器件型号:XTR111

地狱团队

我的客户想知道他们是否可以使用 XTR111作为开环来增加环路增益? 或者如何尽可能缩短响应时间?

谢谢、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    XTR111是否为"开环"? 这话什么意思? 您希望缩短哪些"响应时间"?

    我完全不知道您的意思... :-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    我不明白开环的含义、XTR111通常采用图46/47所示的配置进行设置。

    请提供更多详细信息、说明将 XTR111设置为开环意味着什么-您是指输入阶跃的响应时间吗?

    非常感谢、

    此致、

    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我没有听到你的声音。 如果您仍有 XTR111问题、请随时回复此帖子或打开新的 E2E 主题。

    非常感谢、

    此致、

    Luis