This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA177:澄清了最大输出电压与输出电流间的关系

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/742111/opa177-maximum-vout-vs-iout-clarification

器件型号:OPA177

我的客户 正在查看 OPA177GS/2K5运算放大器数据表 以了解输出电压摆幅信息、 并发现一些图形信息似乎与同一出版物中的其他数据不相关:

此输出上的负载为~1Meg ohm,因此我使用了给出的“RL > 10kΩ”输出电压摆幅数据

 

的第2页的数据显示了25C 和+15V 电源轨时的输出电压摆幅最小值+13.5V。  第4页的图“最大输出电压与输出电流(负摆幅)”显示了+15V 电源轨的~-14.2V 输出电压,似乎与第2页中的数据相关。  此外,第6页的图“最大输出电压与负载电阻间的关系”似乎与第2页10k 负载下的数据相关。

 

但是,第4页的图“最大输出电压与输出电流(正摆幅)”显示了+15V 电源轨的~+12.5V 输出电压,似乎与第2页或第6页的数据不符。  此图是否不正确?  您能澄清一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jarrett、
    输出摆幅图看起来不正确。 第2页上的规格确实代表了最大规格。