This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:开关噪声导通

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/741860/amc1301-switching-noise-conduction

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件: AMC1200

我使用 AMC1301进行直列式相电流测量。 由于其输入级与 AMC1200不同、数据表不提供输入滤波器、而是提供输出滤波器。

然而、即使通过输出端的一阶低通滤波器(1k 系列、47n 至 GND)、开关噪声也或多或少会传导。 我在 AMC1301的两个输出端都添加了独立滤波器。

是否可以向输入级添加滤波器以进一步降低噪声? 可能是具有大电容的低值电阻器(大约100欧姆)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Gokhan、

    感谢您的发帖!

    向输入级添加滤波器很好、电阻器的电阻值为100欧姆。 我们建议在引脚2和3之间使用差分电容器、而不是单端实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复。 考虑到分流测量应用、滤波器电阻是否存在限制 (可能是由于差分放大器输入配置)? 它会改变增益吗? 输入级的精度是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分输入阻抗仅为22kohm、因此我会尝试将电阻保持在相当低的水平、以避免由于容差变化而导致电阻大不匹配、并增大电容器的尺寸以调整截止频率。 频率高于滤波器截止频率的信号将衰减、而低于截止频率的信号将保持不变。

    采样信号的频率是多少?开关噪声的频率是多少?

    截止频率将为1/(2 *π* 2 * R* C)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PWM 为17.5kHz、相电流将是频率最大为3kHz 的正弦波。

    我在输出端添加了截止频率为3.3khz 的一阶滤波器。 不幸的是,这似乎是不够的。 我将移除输出滤波器并放置具有相同截止频率的输入滤波器。 还有其他建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。 使用电流3.3kHz 滤波器时、您应该看到 PWM 噪声衰减大约-15dB、而3kHz 正弦波衰减大约-2dB。

    将滤波器移至输入应有助于避免噪声穿过器件的增益级、但由于频率如此接近、我不确定-15dB 是否足以满足您的标准。 正如您指出的那样、由于输入上的电阻增加、增益将进一步降低、但如果输入滤波器保持在100欧姆+差分240nF、增益应该最小(~1%)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、最好同时应用滤波器并增加 PWM 频率。 感谢您提供所有信息。

    我认为最好将此类滤波器应用包含在数据表中。 由于缺少此类信息、我觉得输入滤波器不适用于 amc1301、因为它在 amc1200的数据表中给出、但在 amc1301的数据表中没有
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您光临 Gokhan! 我同意、我会为作者做一个笔记。