This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:与 FP130AKR-LF 引脚对引脚兼容。

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: INA138, INA139, INA169, INA168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/758132/ina138-pin-to-pin-compatible-with-fp130akr-lf

器件型号:INA138
主题中讨论的其他器件: INA139INA169INA168

大家好、团队、

我的客户正在使用竞争对手的电流关断监控器 FP130AKR-LF、现在他们正在将 TI 的 b 部分作为第二源、我可以找到 INA138、但客户说必须兼容 P2P、因为 INA138内置了5K 输入电阻器、因此该器件不能作为第二源。

您能否建议 TI 的正确器件来满足我客户的要求?

如果 TI 目前没有合适的器件、您能建议其他竞争对手的器件与 INA138引脚相同吗? 因此、我们可以建议客户使用 INA138、而建议的竞争对手器件就是这样。

谢谢。

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已附加 FP130AKR-LF 数据表。

    e2e.ti.com/.../DS_5F00_FP130A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、

    感谢您深入了解该论坛。 因此、如果我理解正确、您的客户希望将我们的一个器件用作备份器件、以降低竞争对手的价格、并且不打算购买我们的器件... 或者、您是想说他想要在自己的电路板上安装两个电流传感器、以便测量不同的电流范围、但占用空间完全相同吗?

    对于该拓扑和封装、我们仅提供 INA138、INA139、INA168或 INA169。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    新年快乐!

    您的理解是不正确的、实际上、我的客户执行第二个源代码是为了在出现短缺时找到备份解决方案、而不是降低我们的竞争对手的价格、客户将会分享特定的第二个源代码器件运行率。

    由于我们没有采用 FP130AKR-LF 的 P2P 器件、因此我们可以找到另一种销售 INA138的方法、我从旧的 ESP3下载竞争环境、我将发送到您的电子邮件、您能否提供足够的帮助检查这些竞争对手的器件是否可以与 INA138引脚对引脚兼容?

    非常感谢、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、

    我已回复您的电子邮件、但未收到您的任何后续回复。 因此,我认为这一项目现在已得到解决。 但是、如果您仍然需要一些支持、请在下面回复或发送另一封电子邮件。