This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219EVM:EVM 软件未找到 USB DIG 平台

Guru**** 2767315 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219EVM, INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/753746/ina219evm-evm-software-does-not-find-usb-dig-platform

器件型号:INA219EVM
主题中讨论的其他器件: INA219

我有带“USB DIG 平台”的 INA219EVM。 我在 Win XP 计算机上的附带 CD 上加载了该软件。 USB DIG 被枚举为"USB 人机接口设备"和"HID 兼容设备"。 两者都具有 PID=0451和 PID=1234。 EVM 软件无法对 USB DIG 进行微调。 它显示"USB Communication Problem (USB 通信问题)"屏幕。 我尝试"设置地址"、但这不起作用。 我在 Win 7机器上遇到相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    感谢您考虑使用德州仪器。 当您首次将器件连接到计算机时、是否看到过任何驱动程序安装消息、如《INA219评估模块用户指南》的图7中所示? 如果没有、则 USB 端口、USB 电缆或 SM-USB-DIG 平台可能存在一些问题。 SM-USB-DIG 在连接时是否弹出任何 LED 指示灯? 您是否已检查以确保所有 SM-USB-DIG 接头与 SENS009适配器的引脚对齐? 此外、SM-USB-DIG 上的德州仪器标签是否朝上或朝向 INA219测试板顶部所面临的同一方向?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    您是否能够通过 EVM 找到 USB-Dig 平台?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!

    由于我从未听过您的反馈、我认为您能够获得 EVM 软件来找到 USB-Dig。 因此、我将关闭该线程。 但是、如果您仍然需要支持、请在下面回复以重新打开下面的主题。