This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:输出电压与输入电压成反比

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/742012/drv2700evm-hv500-output-voltage-is-inversely-related-to-the-input-voltage

器件型号:DRV2700EVM-HV500
主题中讨论的其他器件: DRV2700

您好!

我目前正在尝试使用 DRV2700EVM-HV500将模拟信号的电压从0-2.4V 提高到0-360V (电路板的设置最大为500V 以实现360V)。 然而、当模拟输入(至 TP1)为0V 时、输出电压从~500V 开始、当输入为3.3V 时、输出电压为0V、我是否做了一些错误、以便反转放大? 或者、这是电路板的工作方式吗? 我确信、我过去已将电路板设置为相同的配置、并实现了正确的输入和输出比率。

下图是我在引脚连接方面使用的电路板配置。 (开关在我的实际配置中都处于关闭状态)

如果您能确认 EN 引脚用于启用 DRV2700芯片、并且在这种情况下应连接到 PU、因为电路板由模拟输入控制、我也很感激。

提前感谢您、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    欢迎使用 e2e。
    您上传的图像似乎没有通过、您可以重新上传。

    使用外部模拟信号的电路板配置如用户指南第5.2节: www.ti.com/.../slou407a.pdf 中所述
    在图11和12中、您可以看到输入和输出之间的预期关系。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器