This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:DC220V 的噪声

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/722463/ths4521-the-noise-of-dc220v

器件型号:THS4521

您好,   ?智能 TI 工程师,有一个参考设计可以对 DC220v 功率的噪声进行采样?假设噪声的高频为40M、噪声的振幅为10V、我想使用 THS4521 OP 或其他更合适的运算放大器、有人可以向我建议一个电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4973896:

    低噪声、单端、高电压放大器可能比 THS4521等高速放大器更合适。 我要将其传输给精密放大器组。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里还讨论了这个问题:

    e2e.ti.com/.../715062

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4973896:

    此应用是否需要放大器? 似乎可以使用无源高通滤波器将10V、40MHz 噪声与220V、50Hz 线路电压有效隔离。 10伏信号非常大、可能适合所需用途、无需放大。

    如果出于某种原因、信号必须是放大器或调节器、则需要宽带宽运算放大器。 遗憾的是、精密放大器的增益带宽限制为50MHz、因此它们实际上不适合40MHz 应用。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户4973896

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我的板现在正在制作,我将来可能会有更小的问题,帮助我保存这个主题!谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户4973896

    这些线程永远不会消失、但它们在几周后会被锁定...如果发生这种情况、只需启动一个新线程并引用这个线程即可。

    此致
    Dennis