This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1704:TLV1704电源

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV1701, LM393-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/759151/tlv1704-tlv1704-supply

器件型号:TLV1704
主题中讨论的其他器件:Tina-TITLV1701LM393-N

尊敬的 Kai、请回答

我使用有源 RC 滤波器绘制一个电源电路-这是一个纯粹的理论电路。  我不太理解 TINA-TI 中的一件事。 我在 Vs 输入上观察到示波器、我看到 了与 比较器开关相关的脉动-我的比较器将以这种方式工作。 但 Vs 输入消耗的电流非常小- 55微安!  此外、   COPRator 的输出电流不会流经 VS 电路。 为什么示波器在那里显示脉动?  

请参阅附件

新年快乐!

Vladimir Naumenkov

www.agat.by

e2e.ti.com/.../TLV1701_5F00_supply_5F00_4.TSC

e2e.ti.com/.../TLV1704_5F005F005F00_Vs-input.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    是的、这很奇怪。 即使参考设计也会显示流入芯片的电流:

    36V/5k1 = 7.05mA! 就好像 TLV1701将上拉电流与其电源电流进行镜像一样。 还是仅仅是模型的错误?

    您能否测量 TLV1701的电源电流? 您能确认此电流流吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai、谢谢
    我将尝试进行布局并检查 TLV1701的电源电流。
    但我认为、毕竟这是一个模型误差。
    Vladimir Naumenkov
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    我认为一个有源 RC 滤波器足以满足整个电路的需求。 不需要两个。

    最好通过 R2 (R4)提供最小负载电流。 这会降低晶体管的源阻抗。 但请记住、当集电极发射极电流过高时、晶体管可能需要一些冷却。

    您可以通过在 TLV1701的输出端与其+输入端之间添加一个高欧姆电阻来引入一些迟滞。

    为了避免负向输入电压产生问题、如果您计划设计过零检测器、可以使用 LM393-N 数据表图31中的电路。

    新年快乐!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai、谢谢

    此致、

    Vladimir Naumenkov

    https://youtu.be/dYWyQYEoE-Q

    www.youtube.com/watch

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    绅士、

    是的。 模型存在问题。 输出电流受到监控并镜像至总电源电流、而不仅仅是 V-引脚电流。 实际器件不会这样做(当输出为低电平时、只应在 V-引脚上提供7mA 电流)。 我们将使其固定。

    在输出转换期间、所有比较器都将具有较小的电源电流尖峰、因为当输出切换时、内部器件节点电容需要快速充电/放电。 尖峰的宽度通常与输出转换(trise/tfall)时间大致相同。 尖峰的振幅取决于器件、其范围可从静态电流的几个百分点到几十 mA。 因此、在比较器上具有良好的电源旁路非常重要-尤其是在高切换速率下。 将它们视为高速栅极-无论输入频率如何。

    集电极开路器件将具有这些内部电源尖峰、但它们通常与负载电流无关。

    推挽式输出器件将具有与正电源上的负载电容成正比的尖峰、因为它会拉电流为负载充电、以及任何直流负载电流。

    推挽和开漏/集电极器件都在负(GND)引脚上具有这些电流尖峰以及直流负载电流。

    TLV1701在输出端和电源引脚之间的电源定序不应出现任何问题、这在内部设计中已经考虑到。 输出电压最高可超过36V 的电源电压。 请勿将任何东西拉至低于 V-引脚或高于36V 的电压!

    TLV1701是一款集电极开路输出、具有相当稳定的正电源电流、并且只要电容器靠近并且时间常数足够长、能够满足任何预期的电源杂散/干扰、就可以使用原始 RC 滤波器供电。

    如 Kai 所说、上拉电阻器将消耗最大的电流并使 RC 电路负载下降(7mA 与55uA)。 但是、上拉电阻器可能不需要由"干净"电源供电、也可以由原始的"未滤波"电源电压供电(除非它真的很凌乱)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul、谢谢

    此致、

    Vladimir Naumenkov

    www.agat.by

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    感谢您的澄清!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul、尊敬的 Kai
    我收到了 E2E 团队的电子邮件:

    来自 TI E2ETm社区的消息
    应用工程师
    尊敬的 E2E 用户:
    根据 E2E 上正在进行的讨论、我们建议您提供解决问题的答案。
    如果您认为问题已经解决、请告知我们。 请单击该主题上的以下按钮之一:
    1:如果提供的答案解决了您的问题、请单击此已解决我的问题
    2:如果提供的答案未解决您的问题、并且您的问题需要进一步注意、请单击"这未解决我的问题"
    感谢您的反馈、并邀请您在 TI store 享受免费标准送货服务。 单击“此已解决我的问题”确认您的问题已解决后,我们将向您发送一封包含您的免费送货优惠码的电子邮件。
    此主题将在不活动30天后锁定。

    此致、
    E2E 团队
    E2E.ti.com

    事实是、我始终点击按钮"这解决了我的问题"。   该线程标记为"已解析"。 为什么这封信是给我的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul、尊敬的 Kai
    我收到了 E2E 团队的电子邮件:

    来自 TI E2ETm社区的消息
    应用工程师
    尊敬的 E2E 用户:
    根据 E2E 上正在进行的讨论、我们建议您提供解决问题的答案。
    如果您认为问题已经解决、请告知我们。 请单击该主题上的以下按钮之一:
    1:如果提供的答案解决了您的问题、请单击此已解决我的问题
    2:如果提供的答案未解决您的问题、并且您的问题需要进一步注意、请单击"这未解决我的问题"
    感谢您的反馈、并邀请您在 TI store 享受免费标准送货服务。 单击“此已解决我的问题”确认您的问题已解决后,我们将向您发送一封包含您的免费送货优惠码的电子邮件。
    此主题将在不活动30天后锁定。

    此致、
    E2E 团队
    E2E.ti.com

    事实是、我始终点击按钮"这解决了我的问题"。 该线程标记为"已解析"。 为什么这封信是给我的?