This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:IBias 与温度间的关系

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA140, OPA2140, OPA145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/741628/opa140-ibias-vs-temperature

器件型号:OPA140
主题中讨论的其他器件: OPA2140OPA145

您好!

我要查找 OPA140的整个温度数据范围内的 IBIAS。   典型值很好、但最小值/最大值是理想值。   我们有这些信息吗?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Donald:
    在-40°C 至125°C 范围内、OPA140的 IB 额定最大值为±3nA、室温下的最大规格为±10pA。 这种泄漏主要是二极管泄漏、在较高温度下会更糟、在较低温度下更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Alex、

    我感谢及时的回应。 也许我的问题过于含糊。 具体而言、我想知道以下内容:

    1.我们是否有一个图表显示 OPA140或者 OPA2140 (双通道版本)的 IB 与温度间的关系?
    a.如果是、该图是否显示最小/最大曲线? 还是仅为典型?
    2.温度上升10oC 是否大致相当于 Ib 的两倍?
    3. ESD 结构是否主要负责 IB?
    答:封装寄生效应对于 OPA140是否重要? 我怀疑在 PA/NA 中没有较高的(相对而言) IB。
    4. IB 对共模电压有何影响?
    5.是否有任何关于该主题的好应用手册?

    非常感谢。

    Don
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Donald:
    1.我不知道公开提供的 IB 与温度间的关系图。 OPA145的构建过程与 OPA140相同、并且在整个温度范围内应表现出相同的 Ib 趋势。 其偏置电流略高、但我们确实在该数据表中发布了 IB 与温度间的关系曲线。
    a:该图不显示最小值/最大值曲线、因为数据表中的曲线部分代表典型规格(除非另有说明)。
    2. 10°C 的双倍经验法则应保持不变。
    3.对于 FET 和 CMOS 输入放大器,ESD 单元主要负责输入偏置电流。
    a:数据表规格中应考虑封装寄生效应。 对于需要极低泄漏的应用、在客户的设计和布局中仍需小心以实现 PA 级泄漏。
    OPA140数据表的图5显示了 IB 与 VCM 间的关系-同样、由于这表示典型值、因此没有最小/最大曲线。
    5. Bruce Trump 发表了一篇关于输入偏置电流的博客 A: e2e.ti.com/.../temperature-effects-on-input-bias-current-plus-a-random-quiz