This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:INA190输出始终为3.8V。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/741839/ina190-ina190-output-is-always-be-3-8v

器件型号:INA190

我有一个 INA190A5 EVM (500V/V)。

我连接了引脚、如下所示。 但 OUT 引脚始终为3.8V。 我不知道问题是什么。

Vs = 4.3V

ENABLE = Vs。

REF = GND。

Rsense = 0.5 Ω。

IN+/ IN-=未连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Geunwoo,

    但这正是问题所在:您不得将输入引脚保持未连接状态。 您必须为输入偏置电流提供信号接地的电流返回路径。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geunwoo 您好!

    感谢您考虑使用 INA190。 当输入悬空时、您可能会在输出上看到一些不可预测的电压。 不过、它应处于接地和电源的范围内。 我们希望、一旦您将输入引脚连接到负载、您将开始看到一些有意义的结果。