This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA857EVM-978:Psudo 差分输出到单端

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA857EVM-978, OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/741099/opa857evm-978-psudo-differential-output-to-single-ended

器件型号:OPA857EVM-978
主题中讨论的其他器件: OPA857

您好!

我购买 了 OPA857EVM-978、但不会将输出馈送到 ADC。

相反、我将把它馈送到无源滤波器、然后馈送到 PID 电路。 因此、我想将 OPA857的 psudo 差分输出转换为以 GND 为基准的单端输出。

此外、我还想让评估板进行直流耦合。 我应该移除变压器吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    没关系、因为输出是单端信号、只是带有基准、您可以很快不使用该基准。 变压器用于连接自偏置全差分 ADC。 如果您希望信号直流耦合、则必须将其移除。 但是、对于 PID 控制器、您不想尝试将错误归零吗? 对于零输入、直流输出将为1.825V。

    如果不需要直流耦合、您可以将变压器的一端接地、并具有以接地为基准的单端信号。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    有道理。 感谢您的回复:)

    ~Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否说明这是否解决了您的问题?