This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET2804T:应用

Guru**** 2501695 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET2804T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/757906/onet2804t-application

器件型号:ONET2804T

我的客户在其 ROSA 中使用了我们的 TI-TIA ONET2804T、当他们测试 RSSI 时、他们被分成了不同的电压输入、请检查图:

它在 Rrssi 中以10千欧进行了测试:(在第二个图中标记为红色)、他的问题是:

1:为什么在不同的电压下 RSSI 存在分裂

2.为获得最佳性能,Rrssi 的值应设置为多少,这意味着接近理想值,不会拆分。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于节假日、我们将延迟回复。 我将研究这个问题并帮助解决这个问题、或者找到一位专家、在下周结束前帮您解决这个问题。

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karan:希望您有一个愉快的假期。  您能不能更新此开放论坛请求。 客户仍在等待。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    您能否进一步解释一下不同输入电压对客户意味着什么? 他们是否更换了电源?

    ONET2804T RSSI 可在3.3V 电源下具有比标称值高8%的增益变化。 由于电路的偏置略有变化、RSSI 可能会随电源的变化而略有变化。 但是、我希望使用相同的电源和电阻值、它们应该能够测量一致的值。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    是的、电压变化意味着电源从2.97V 变为3.3V 变为3.46V、如果这将导致8%的增益差、这就说明了这种分离。

    我的问题是:

    是否有最佳 Rrssi 集以使其更好地工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    否、电阻器值将仅根据电阻器值更改测量的电压。 RSSI 信号本质上是一个镜像电流、因此它乘以您选择的任何电阻值。

    此致、