This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6644:较短的高级保持时间

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/741501/lmh6644-the-high-level-holding-time-becomes-shorter

器件型号:LMH6644

尊敬的同事:

客户使用 LMH6644转换串行 TX 和 RX 信号。 原理图如下,RO&R 为 RX 信号,CO&CI 为 TX 信号。 Vsupple+- Vsupple-= 5.5V。

RORI 测试结果(&R):

RO 为黄色曲线、LMH6644 D 通道输入、RI 为绿色曲线、LMH6644 D 通道输入。  

输入 RO 高电平保持时间为507ns、但输出 RI 上升时间延迟为29ns、时间延迟减少了9ns。

因此、高电平保持时间会变得更短。 客户希望保持高级别时间的长度一致。

但是 CO&CI 测试结果没有如下所示的问题:

CO 为黄色曲线、LMH6644 C 通道输入、CI 为绿色曲线、 LMH6644 C 通道输入。 图中的红色标签反转。

所以

为什么会发生这种情况? 两个测试电路之间的差异是 LOW_LEVEL 和 HIGH_LEVEL 的连接。

2.如何解决这个问题? 客户希望保持高级别时间的长度一致。

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是由0V 附近的 CMVR 引起的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rock:

    low_level 和 high_level 的值是什么? 这些电压是如何产生的?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第一级中、LOW_LEVEL 为 GND、HIGH_LEVEL 为1.6V。 请忽略测试结果图中的 GND、因为该电路有许多级、每个级参考接地都不同。 如下图(仅抽2级)

    2.客户没有说如何生成 low_level 和 high_level、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    嗯、在某种程度上、这看起来像是由电缆特性阻抗不匹配引起的典型回声。 是否有电缆连接到 LMH6644的输出端? 是否可以通过在输出端插入一个小电阻来最大程度地减小额外的脉冲? 或者、输出端是否存在容性负载、应通过小电阻隔离这些负载?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    该波形类似于过载恢复数据表的图57。 您的电源轨是什么?

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:  

    您能否了解 LMH6644的实际电源电压值是多少? 它可能是输入共模范围问题、具体取决于所使用的电源电压。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我已经解决了这个问题、客户应该已经超出了输出摆幅低位。 它们将 R998和 R996更改为8K、这可能使输出远离 Vsupply、然后这种现象消失了。

    此致、

    罗克苏

    中国 NWCMM FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否单击该按钮以指示此操作是否解决了您的问题?