This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2670:分离式电源与放大器;共模范围

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2670
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/741861/opa2670-split-power-supply-common-mode-range

器件型号:OPA2670

您好!

我将使用具有+6V 和-6V 电源的 OPA2670。 根据数据表第2页中的"引脚配置"、#4引脚被命名为"GND"。  

 Q1:在-vs=-6V、+vs=+6V 的情况下,这个"GND"引脚电压0V 是否由 OP2670生成?  

 Q2:如果+Vs=+7V 和-Vs=-5V,GND 引脚显示的电压是0V、+1V 或其他电压?

 Q3:A0和 A1的基准电压是多少?  A0=1意味着(-6V+2) V 还是(GND 引脚电压+2) V?  

 Q4:共模输入范围规格被描述为+/-3.5V 最小值 此共模电压是否以 GND 引脚电压为基准?  

 问题5:我只需要使用一个 OPAMP。 我不认为其他 OPAMP 的所有引脚都保持断开状态。 我应该为其他 OPAMP 做什么?  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    user552018、您好!

    1和2) GND 引脚是应向 OPA2670供电的输入。
    3) 3)引脚 A0和 A1以 GND 引脚为基准、因此 GND+2V。
    4) 4)共模输入范围以放大器的1/2 Vs 为基准。
    5) 5)建议您在缓冲器配置中连接未使用的放大器、并将同相引脚连接到中间电源。

    最棒的
    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、欢迎观看 E2E、

    1、OPA2670不会生成0V。
    2.如果未接地、它将显示为悬空。
    后者。 GND 是逻辑引脚的基准。
    不是、它不是相对于 GND 引脚。 如果输入以1/2 Vs 为基准、则可能的最大摆幅、对于 Vcc=Vee、1/2 Vs 仅为接地。
    5.您应该将其配置为单位增益以防止未使用的放大器振荡。 使用大约750欧姆的反馈电阻器。

    此致、

    肖恩