This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6619:LMH6619MA/NOPB

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/758082/lmh6619-lmh6619ma-nopb

器件型号:LMH6619

  数据表中给出了 LMH6619MA 的结至环境热阻。
结至外壳和 结至电路板的热阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于节假日、我们的回复会延迟。 我将查看我是否可以为您获取该器件的热性能。 如果我需要提交热性能申请、请最多允许2-3周的时间、以便在假日期间获得响应。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avi 您好!

    以下是以 C/W 为单位的结果:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)- 118.6

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)- 58.5

    Result - Theta JB (标准数据表值)- 61.2

    结果- psi JT (标准数据表值)- 10.5

    结果- psi JB (标准数据表值)- 60.6

    最棒的

    Hasan Babiker