主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 OPA388、 INA326、 LM7705
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
尊敬的 Marek:
感谢您的回复。 我已经在截止频率为339KHz 的条件下对 OPA388设计进行了仿真、并根据所附表和原理图电路实现了结果。
输出电流仅在9mV 输入上方呈线性、但我需要实现25nA 的最小值。 请建议其他需要更新的内容。
输出电流相对于负载电阻发生变化、但我必须
使恒流源 e2e.ti.com/.../Current-Source_5F00_Schematic.TSCprovide 成为独立于负载电阻的恒流源。 请建议电路将此电路设为恒定电流源和恒定电流吸收器。
谢谢、
Sivakumar
Sivakumar、
您看到的问题来自 OPA333和 INA326的输出摆幅限制-它们都可以在负电源轨的10mV 以内、但为了支持 您的25nA 要求、输出必须在2.5mV 以内-请参阅下面的内容。
解决此问题的最简单的解决方案是使用负电荷泵(-0.23V) LM7705来偏置 OPA333和 INA326的负电源轨、如下所示。
尊敬的 Marek:
感谢您的回复。 我已经仿真了恒定电流源和恒定电流阱方法。 本设计面临以下限制。
最大输出电流:我的要求是输出电流应与负载电阻无关、输出电流范围为0-50uA。 例如、I FIXED 负载电阻为50kOhm、Rset 为10Kohm。
最大负载电流 Iout_max = VS/(Rset+Rload)= 55uA
25nA 的阶跃变化为2.5mV、因此我能够实现最大输出电流33uA。
无论负载电阻是不是要实现增大的最大输出电流范围?
(注意:负载电阻值不是固定的、其可变电阻负载)
精度:需要实现0.1%的精度。 但仿真结果显示超过5%。 可能是实际 PCB 电流输出与仿真结果相比具有更高的精度。 但是、在继续 PCB 之前、我想对仿真中的电路进行微调。
是要提高精度吗?
3.我已准备好用于选择 DAC 和 ADC 的比较列表。 通过详细介绍模拟器件器件、我认为这些器件更适合、否则请为该应用推荐 TI 器件。 选择标准为:通信接口:I2C、通道:4、分辨率:最小16位、输入通道类型:单端
此致、
Sivakumar
Sivakumar、
凭借 Rload 和 Rset 电阻器的电流值以及3.3V 电源电压、电路仅能提供30uA 的最大输出电流、因为 Vout_OPA 节点不能获得高于3.3V 的电源-请参阅下文。
要满足0至50uA 输出电流范围的一种方法是更改 Rset 和 Rload 电阻器的值-请参阅下面的。
这会将0至2.5V 的输入电压转换为0至50uA 的输出电流-请参阅下面的内容。
另一种方法是使电路保持不变、但电源电压增加至5.5V 除外-参见下文。
这会将0至5V 的输入电压转换为0至50uA 的输出电流-请参阅下面的内容。
尊敬的 Marek:
感谢您的回复和建议。 我只有3.3V 作为输入电源、我不希望开关模块进入电路板来对3.3V 进行升压转换、因为电路板中有精密模拟电路。 因此、我们计划将3.3V 单独用于所有操作。
当我将 Rset 值更改为低于10千欧姆时、以增加最大电流输出、但电流输出的精度正在降低。 如何解决此问题?
请参阅附加的灌电流电路、输出电流中存在非线性。 如何解决此问题?
此致、
Sivakumar