This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:INA190的最大电流(Imax)容量

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA226, PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/741558/ina190-maximum-current-imax-capacity-of-ina190

器件型号:INA190
主题中讨论的其他器件: INA226PGA281

你好

我正在使用电流感应放大器来检测项目中的扬声器故障。 我已选择 INA190作为电流感应放大器、其中存在设计限制

VVS =3.3V,VCM =12V,IMIN=1uA,Imax =2A (具有3 Ω 阻抗的4W 扬声器提供1.333A),增益=500V/V,Vref =0,睡眠模式中的电流小于1uA。

1) 1) INA190是否适用于我的所有设计限制?

2) 2) INA190支持的最大电流 Imax 是多少。

3) 3)如果此输出用于驱动 ADC、0.3%的误差是否可接受。

请帮助我解决这一问题。

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Nidhi、

    感谢您在论坛上发帖。

    INA190A5^满足大多数这些限制条件、但测量1uA 至2A 的整个动态范围、即2/10 μ s (-6)= 200万对1。 使用 INA190可实现的最大动态范围受最大摆幅至电压电源轨(VSP_max)和最大零电流输出电压(VZL_max)的限制。 您可以从数据表中收集这些值、但对于 INA190A5、您可以在整个温度范围内实现的最大动态范围为 VSP_max/VZL_max =(Vs - 40mV)/9mV。 在 Vs = 3.3V 时、可能的动态范围为362:1。 这远小于您测量的动态范围。 如果您使用增益较低的器件并将电压电源轨最大化至5.5V、则可以实现更大的动态范围。 例如、对于 INA190A3 (增益100V/V)、动态范围为(5.5V - 40mV)/3mV = 1820至1。 如果您想进一步增大覆盖范围、则必须考虑使用多个放大器或实施一种方法来为同一放大器切换多个分流电阻器。 INA226只有在其最大输入偏移10uV 的限制下才能实现更大的动态范围(16位) 此外、您还可以考虑使用跨阻放大器甚至可编程增益放大器(PGA)、在该放大器中、您可以更改增益以适应动态范围。 本应用手册介绍了如何使用 PGA281。
    www.ti.com/.../tidu033.pdf

    请注意、在上面的计算中、我使用的是在温度范围内得到基本保证的最大规格值。 如果您的产品/器件用于典型的、不太极端的环境、那么您可能希望动态范围受到典型规格值的限制。

    INA190或任何电流感测放大器都没有最大电流 Imax。 唯一真正的限制是分流电阻器和布局的功率耗散能力。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用