This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:OPA549应用问题和发展蓝图通报

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/723833/opa549-opa549-application-questions-and-roadmap-advisory

器件型号:OPA549

大家好、

 

很高兴能与您联系。 我的客户正在进行一个预先研究项目、并将使用我们的 OPA549来生成一个可编程的低电压和高电流电源。

他们有以下问题需要您的帮助:

 

测试原理图:

      限流电阻的精度

以下是测量结果:

RCL (限流电阻)

VCL 理论

VCL 测试

Isupply

Iout 理论

输出电流测试

VSET

1870Ω μ A

0.948V

7.25A

8A

7.11A

参考+0.95V

940Ω μ A

0.529V

0.520V

7.91A

8.89A

7.75A

867Ω μ A

0.492V

0.490V

8.31A

8.97A

8.16A

845Ω μ A

0.481V

9A

参考+0.48V

 

Ω RCL=1870 μ F、则理论上 Iout 应等于8A、但测量结果等于7.11A。 为什么会有差异? RCL 的误差范围是多少

 2.      输出负载如何影响(V+)-Vo 值?

是否对输出负载有任何要求? 客户测试了 Iout=8A 下的电压差(V+)-Vo (输出负载为150m Ω)和(V+)-Vo=5.5V (高于数据表值)、最大输出电压摆幅为4.3V。 是否会对器件造成任何风险?

它们还测试了以下数据:

当输出负载增加至300mΩ Ω 时、(V+)-Vo = 4.5V

当输出负载降至10mΩ Ω 时、(V+)-Vo = 7V

 

他们 希望并联使用 OPA549。 可以并行连接多少个部件? 考虑到客户的1件产品将具有8A 输出电流。 他们是否需要注意任何事项?

 

4. 我们是否有高电压、高电流运算放大器的发展蓝图?

 

期待您的回复。 谢谢!

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    Thomas 撰写了一篇非常有趣的文章、介绍了几个奴隶的并联:

    e2e.ti.com/.../716405

    请参阅 OPA549的限流特性:

    在 OPA549数据表第3页的电气特性中、在5A 的电流限值上、限流容差被指定为+/-500mA 的最大值。 另请参阅脚注(1)、该脚注说明测量是在25°C 结温下完成的(高速测试)。

    然后、在第4页、您可以看到电流限制是如何依赖于电源电压和温度的。

    因此、在7.11A 而不是8A 条件下观察电流限制似乎在芯片的容差范围内。

    您还应记住、您的电路存在巨大的热耗散。 负载电阻为150mR 且输出电流为8A 时、输出电压为1.2V。 但这意味着在 OPA549上7.6V - 1.2V = 6.4V 下降。 结合8A 输出电流、OPA549内的热耗散为51W! 结至外壳的热阻为1.4°C/W 因此、即使使用理想的散热器、结温也会增加1.4K/W x 51W = 71K。 假设环境温度为40°C、这意味着结温为111°C、是理想散热器! 使用1K/W 的实际散热器、这种散热器会很大、结温会升高得更大、增加51k 至162°C 这远远超出了为可靠应用推荐的范围。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    Kai 为您的问题提供了很好的答案。  我 想补充几点意见。

    1、      限流电阻的精度-如果 RCL=1870 Ω、理论上 Iout 应等于8A、但测量结果等于7.11A。 为什么会有差异? RCL 的误差范围是多少

    OPA549电流限制功能不是一个高精度功能。 电流限制容差仅在一个特定条件下指定:

    电流限制容差(1)  ±200mA 典型值、 ±500mA 最大值、这适用于 RCL = 7.5kΩ Ω(ILIM =±5A)、RL = 4Ω Ω 的条件、注意(1)适用 TJ =+25°C 时的高速测试。

    因此、对于此特定条件、容差可高达10%。 如果这10%的容差适用于8A 电流条件、我们可以预期公式值的变化量高达800mA。 实际7.11安培的结果是合理的。 请注意、OPA549规格不能保证在任何其它条件下的电流限制精度。 PG 上的电流限制与温度间的关系图和电流限制与电源电压间的关系图。 4展示有关"典型"电流限制行为的更多信息。

     2.      输出负载如何影响(V+)-Vo 值?

    与所有双极晶体管一样、OPA549输出晶体管具有集电极至发射极电阻。 随着输出负载所需的电流增大、内部电阻上的压降会增大、从而限制输出与电源轨之间的摆动距离。 这反映在所示的数据表图中。   

    他们 希望 并联使用 OPA549。 可以并行连接多少个部件? 考虑到客户的1件产品将具有8A 输出电流。 他们是否需要注意任何事项?

    图 数据表中的14显示了采用主/从配置的两个 OPA549器件的示例。 尽管两个 OPA549运算放大  器可以处理接近20A 的输出电流、但处理可能出现的高功率耗散可能具有挑战性、如 Kai 所述。  热量管理可能会成为设计中较为困难的部分。

    4. 我们是否有高电压、高电流运算放大器的发展蓝图?

    不允许我在 E2E 论坛上披露此类信息。 我建议您联系精密放大器营销、他们应该能够帮助您解决问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Susan

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis