This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8481-Q1:技术

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8481-Q1, INA240, INA168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/739849/lmp8481-q1-technology

器件型号:LMP8481-Q1
主题中讨论的其他器件: INA240INA168

您好!

您能告诉我 LMP8481-Q1是 双极、BiCMOS 还是 CMOS 器件吗?

我正在考虑在 CubeSat 中使用 LMP8481-Q1、并希望避免与 CMOS 器件相关的闩锁问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Francesco、

    感谢您考虑使用德州仪器。 LMP8481-Q1是一款 BiCMOS 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的快速回复。 我更喜欢双极器件... 您能告诉我 INA240使用了什么技术吗?

    此致、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Francesco、

    INA240也是一个 BiCMOS 工艺。 实际上、我们的器件中只有极少是双极的。 少数仅为双极的器件之一是 INA168。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    非常感谢您提供的信息。

    此致、

    弗朗西斯科