This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:我需要负输入电流。 所以我需要帮助

Guru**** 2504555 points
Other Parts Discussed in Thread: LOG114, OPA333, OPA335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/723761/log114-i-need-negative-input-current-so-i-need-help

器件型号:LOG114
主题中讨论的其他器件: OPA333OPA335

你(们)好

使用负偏置、我们希望驱动 LOG114。

我在数据表中找到了一个可以使用负偏置的电路。

此电路中存在问题。

1.我想知道 IL 和 v1之间的数学公式。

2.我想知道数学公式的归纳过程。

感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hyunwoo、

    该电路称为"改进型 Howland 电流泵"。 请查看这份非常好的应用手册:

    www.ti.com/lit/an/snoa474a/snoa474a.pdf

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hyunwoo,

    实际上、我发现尽可能简化电流逆变器电路可减少电路中的误差源。 具体而言、图7。 "电流逆变器/电流源"最容易应用、并且可以实现高精度。 另外两个电路采用两级设计、需要更多的元件、这些元件可以在更简单的电路上增加额外的误差。

    我在下面展示了一个 TINA 仿真电路和图的结果。 7电流转换器。 该电流转换器是电流镜、输出电流反映输入电流。 仿真图显示了流入电阻器负载的输出电流与施加的输入电流之间的关系。

    实际镜片电路应使用具有低失调电压、低输入偏置电流、可扩展至接地的共模电压输入范围以及可摆动至接近于接地的输出摆幅范围的精密运算放大器。 所示的 OPA335或 OPA333将是不错的选择。

    电路中使用的二极管应具有低泄漏电流、所示的 BAS116应能正常工作。 尽管在仿真中使用了两个相同的2N4401晶体管、但实际器件的匹配可能不会非常紧密。 有许多双 NPN 晶体管器件可用、但有些器件匹配不好。 图中所示的 LM394。 7是一个非常匹配的 NPN 晶体管对、非常理想;但现在已经过时了。 一种可能的替代方案是 NST65011MW6。 还有其他匹配良好的 NPN 对器件、但其成本较高。

    如果您想尝试仿真、我已经连接了我的 TINA 电路。

    e2e.ti.com/.../Cur_5F00_inv_5F00_04.TSC

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hyunwoo

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis