This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:检测输入何时低于接地基准

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/759169/tlv7011-detect-when-input-goes-below-ground-reference

器件型号:TLV7011

这应该很简单、但至少在仿真中、TLV7011 (以下电路)在输入电压超过100mV 之前不会触发。  也许这种情况更接近非零交叉点、并延迟了200美元?  我的输入频率为4Hz。  在我的情况下、输入信号速度不是问题。

已连接过零点标题。

e2e.ti.com/.../Zero_5F00_Cross_5F00_TLV7011.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这与器件模型问题有关。 您可以通过将 VEE 临时更改为-1V 来确认我的想法。  希望这将使您能够在没有延迟的情况下看到0v 阈值的转换。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改了设计、将-1V 电压放置在 Vee 上。  

    没有改善   

    移动到另一个部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您尝试我的建议。 很抱歉,我无法立即为您提供帮助,但我将在星期三进一步回顾。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一些提高仿真精度的建议

    首先、我注意到您的输入为+/-45V。  我建议您将162k 增大到更大一点、以使输入保持在 V+以下。

    其次、对于低频输入、TINA 可能存在收敛问题。

    默认情况下、TINA 的最大时间步长为10G 秒(10千 兆秒)、这是因为 TINA 具有自己的算法、只要频率不接近1Hz、而是大约1kHz 至1GHz、就可以产生良好的结果。  因此、对于1Hz 等非常低的频率、我们可能需要通过转到"Analysis"->"Set Analysis Parameters"来拧紧瞬态最大时间步长、如下所示:

    在我进行这些更改后、输出变化状态非常接近过零电平。  

    失调电压会导致低频输入发生一些变化、但这应提供您正在搜索的所需响应。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尚未看到任何其他响应、因此我将结束此主题。 如果您需要任何进一步的支持、请随时回复、该主题将重新打开。
    卡盘