This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:高共模电压特性

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA181, INA148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/741539/ina240-high-common-mode-voltage-feature

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件: INA181、 INA148

您好!

我需要帮助来了解 INA240 (或 INA181)如何能够承受如此高的输入共模电压、正如功能方框图所示、它是一款通用差分放大器。 我想将其与设计相当简单的 INA148进行比较(使用 T 网络反馈并使用分压器降低运算放大器输入端子的输入电压)。

如果我们在采用单电源的设计中使用 INA240进行高侧感应、我将非常感谢您对它的深入了解。 系统的共模电压为36V-60V。 我们希望确保我们是否以正确的方式使用正确的 IC。

INA181方框图:

INA148功能图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    工艺技术和电路技术均可实现高共模能力。 通常、这些工艺中的高电压器件可以承受相应的电压电平。 这些器件战略性地位于高电压节点上。 在这方面、它不同于通过电阻器网络将高共模降低到低电平。

    关先生