This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:INA826 Vout 问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/752264/ina826-ina826-vout-issue

器件型号:INA826

您好!

使用单电源应用的 INA826、如下所示。

如果使用单电源, 则需要 REF 2.5V,对吗?

为什么测量1和3的输出电压错误? VOUT 是测量值2的正确管道,但 REF 连接到 GND ? 请帮您检查这个问题吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jackson、

    VREF 不一定是2.5V。 Vref 的最佳值取决于电源电压、输入信号范围和增益。

    您能给我们展示一个原理图吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰克逊

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    很抱歉、反馈延迟、原理图如下所示。 谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    您能否再次发布原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    抱歉、我重新上传了原理图和测量表供您参考。  

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克逊

    根据原理图上显示的5.6k、80.6ohm R120和2.5V 的 R115、Vb 的标称值不是43mV、而是 80.6/56、080.6*2.5V = 35.8mV。  因此、根据上面显示的 Vout 与 VCM 间的关系图、当 REF=0和 REF=2.5V 时、Vb 将超出线性输入范围、从而导致其正电源轨上的 Vout 折叠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kai Marek Lis

    感谢您的反馈。 我修改了原理图( Vs=5V、-vs=-3.3V)以满足以下要求。 如果可以的话,可以帮你仔细检查一下所有的东西吗? 谢谢你。

     PT100的电阻约为80.77欧姆~154.11欧姆

    0.043mV~31.38mV 左右的 Vdiff

    输出电压大约为4.33mV~3.14V

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克逊

    您是否确实使用-3.3V 为 INA826的负电源轨供电?  如果是、电路应该在双5V/-3.3V 电源上正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek Lis:

    是的、我将使用3.3V 为 ina826的负电源轨供电、以满足 VIN 和 Vout 范围。 或者、您是否有 更好的建议、要求提供唯一的 ina826以满足我的要求 ?

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jackson、

    您的+5V/-3.3V 电源一切都正常。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰克逊

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果不是、只需发布另一个答复。

    谢谢
    Dennis