This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:电流表位置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/722872/ina826-current-meter-position

器件型号:INA826

大家好

这是 Milav Soni。

在我的项目之一中、我使用了 INA826AIDGKR 工具放大器。

我需要大于66M Ω 的高输入阻抗。

我们向 INA 施加以下电源时、我只想知道电流表的方向。

->在正极端子上提供+5V 电源。

->在负极端子上提供-5V 电源。

那么问题是,+ve 和-ve 分支中的电流表方向是什么?  

在这两种情况下、它都是从源极到 INA 吗? 或者在两个分支中都不同?

我问这个问题,因为我的输入阻抗小于66Mohm。  

我在这里附上了我的设置的屏幕截图。

  

我得到了"AM2"的负值、并且根据差分电流 ID = AM1 - AM2的定义  

 = 4.95 -(-5.01)

= 9.96uA

在这种情况下、ID 会增加、输入阻抗 会降低。 我还附上了结果屏幕截图。

请帮助我解决此问题。

谢谢你

Milav Soni

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milav、

    这是否能回答您的问题?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kai

    我不确定将电流表放在哪个位置是正确的方法?

    请告诉您将电流表放在哪个位置是正确的?

    根据我的知识,如果我们要测量 INA826的输入阻抗,可以考虑外部电路的电流。

    请告诉您,此外部电路是以输入阻抗计算的吗?

    谢谢您...

    米拉夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milav、

    为什么不只信任数据表中给出的规格? 这些数据是通过使用先进的测量设备获得的。

    哪个输入阻抗应大于66M? 共模输入阻抗还是差分输入阻抗? 4k7和1M 电阻来自您的应用电路? INA826不会使这些阻抗失真?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,数据表中说...20Gohm。 没错。

    我们测量差分输入阻抗。 4k7和1M 电阻器是我们的应用电路的一部分。

    那么,如果我们考虑外部电路,那么我测量的电流是多少?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milav、

    为了消除直流输入失调电流、我将使用+10V 和-10V 差分输入电压测量一个4k7电阻器上的压降 VM1:

    然后、获取两次测量的平均值并计算差分输入电阻。 要缩小结果范围、请使用其他输入电压重复测量。 这样可以充分估算 INA826的差分输入电阻。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米拉夫

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要更多帮助、只需在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis