This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358A:请求故障率

Guru**** 2988520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/741551/lm358a-request-for-failure-rate

器件型号:LM358A

我正在电子电路中使用您的组件,需要知道故障率:

 

  1. LM358ADR 为24V   、最大 55°C

  2. LM393ADGKR 为24V 、最大 55°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    对于这两种器件、您可以通过导航到产品页面并单击"质量和封装"选项卡来查找此信息。 找到您感兴趣的特定封装后、单击"DPPM / MTBF / FIT 率"列下的"查看"。 这将使您转至故障率估算器工具、该工具应为您提供所需的信息。

    此致、