This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/THS4631:仪表放大器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS3491, THS3201, THS4631, LMH6702, THS3217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/736743/tina-spice-ths4631-instrumentation-amplifier

器件型号:THS4631
主题中讨论的其他器件:Tina-TITHS3491THS3201LMH6702THS3217

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我一切

我是使用仪表放大器设计电流传感器、但结果不正确。 请给我反馈

e2e.ti.com/.../Instrumentation-amplifier2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sattam、

    您是否可以更详细地描述仪表放大器中不起作用的器件?
    此外、您似乎正在计划使用 THS3201、这是 NRND、也不推荐用于新设计。 如果您计划构建仪表放大器、我建议您切换到 THS3491或 THS4631。

    此致、
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sattam、

    您已犯了数十个绘图错误...

    e2e.ti.com/.../ina.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这两个,

    我尝试构建高频差 分探头、但输出 不是  差分输入*增益。我使用 THS4631上传了新电路、但仍然无法正常工作。

    e2e.ti.com/.../5315.Instrumentation-amplifier22.TSC

    谢谢

    Sattam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sattam、

    您的输入信号过高、您超出了 THS4631的共模输入电压范围。 降低输入电压、电路将工作:

    e2e.ti.com/.../ina1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 的帮助。现在,我修改 了我的设计以测量0-30V 之间的电压,看起来不错,但频率是问题的,因为我无法测量带宽。此外,当我将频率提高到10MHz 以上时, 输出失真。事实上,我需要至少50MHz。

    谢谢

    Sattam

    e2e.ti.com/.../Instrumentation-amplifier3.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sattam、

    µs 50MHz 的24Vpp 正弦波、OPAMP 必须处理3800V/μ s 的压摆率。 因此、THS4631的速度可能不够快。

    50MHz 时的信号振幅是多少?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢 Kai
    我的信号是 LTE 信号的包络。包络将在28V 和4V 之间变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sattam、

    您应该能够将 THS3491与 LMH6702一起用于差分到单端转换(请参阅下面的)。 如果您想使用 TINA-TI 模型、则会附加该模型。 我在前端使用了一个衰减器、该衰减器将信号电平降低至 THS3491可以处理的水平。

    您可以使用的另一种选择是 THS3217、它在前端具有更高的衰减

    此致、

    Rohit

    e2e.ti.com/.../THS3491_2B00_LMH6702_5F00_INA.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Rohit。

    衰减太大 。我将使用此电路测量分流电阻器上的压降(0.1欧姆)。因此, 我使用差分输入电压来模拟分流电阻器上的压降,但输出与差分电压不成比例。 我感谢您的任何建议。

    e2e.ti.com/.../THS3491_2B00_LMH6702_5F00_modified.TSC

    谢谢

    Sattam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    请提供您对以下差分探头电路的反馈。

    谢谢

    Sattam

    e2e.ti.com/.../7178.THS3201_2D00_2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    等待您的反馈。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sattam、

    电路可能可以、但实际上您不会将其用作差分探针电路、因为只能看到一个输入信号。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    我使用了0.5欧姆分流电阻器来创建差分输入。

    谢谢

    Sattam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sattam、

    这是您在应用中期望的信号吗? 它只是一个信号吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai
    是的、它将是一个信号。 我想将此电路用作电源和功率放大器(50欧姆)之间的电流传感器。

    谢谢
    Sattam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sattam、

    好的、现在我了解了。 嗯、你最后一个 TINA-TI 文件的电路应该可以工作。 最后、我会将 R11...R14减小一位、以便 U1和 U2的输入可以看到稍低的源电阻。

    Kai