This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2024-Q1:有关输出电阻值的问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2024-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/756880/tle2024-q1-question-about-output-resister-value

器件型号:TLE2024-Q1

TLE2024-Q1的输出侧是否有内部电阻器值?  

我在数据表中找不到。

最好与输出 RC 滤波器的关系进行描述。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、您好!

    TLE2024-Q1的输出级没有任何内部电阻器。 它只是 Q39 NPN、Q40 PNP、发射极跟随器结构、如第3页的数据表等效原理图所示。

    如果您担心开环输出阻抗(Zo)、它通常较低(10欧姆)、 对于使用 发射 极跟随器输出级设计的运算放大器、它主要在可用带宽范围内具有阻性。 如果您打算使用 TLE2024-Q1输出驱动 RC 低通滤波 器、RC 滤波器的电阻部分充当输出隔离电阻器(Riso)、并且相位裕度下降将显著小于输出必须直接驱动滤波电容器的情况。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas - San

    感谢您的回复、
    客户正在设计有关电压跟随器电路的 TLE2024-Q1。
    VCC 为0V 至5V 单电源、客户接受低电压饱和。

    测量结果为以下两种模式、分别对应 RC 滤波器条件;
    ①R = 2.4kΩ μ F、C=47nF⇒瞬态已清除(无问题且与客户计算结果匹配)
    ②R Ω= 68Ω Ω、C=47nF⇒瞬态是延迟的、与客户的计算不同
    大约② Ω、输出侧使用内部50kΩ Ω 下拉电阻器连接 MCU。
    ②设置高值电阻器是否应与输出侧下拉无关?

    其他问题、请告诉我 Rs=m 50Ω Ω 的测试条件、数据表第5页。
    参考电路上的 Rs 连接在哪里?

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    RS=50R 是输入电阻。 它从输入端连接到 GND。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    对于以下条件:②R = 68Ω Ω、C=47nF⇒瞬态是延迟的、与客户的计算不同

    大约② Ω、输出侧使用内部50kΩ Ω 下拉电阻器连接 MCU。

    ②设置高值电阻器是否应与输出侧下拉无关?

    在快速瞬态事件期间、运算放大器输出将尝试转换到必要的输出电压电平。 在进行转换时、输出级必须提供为该电容充电所需的任何电流。 47nF 电容是一个巨大的电容负载。 如果预计 TLE2024-Q1等运算放大器会为电容器充电、则所需的输出电流将遵循 I = C dv/dt 关系。 与电容器串联的任何电阻都将限制为电容器充电的速度和电流大小。

    在 kΩ 1和2中、分别有一个串联输出电阻、2.4k Ω 和68Ω Ω。 对于条件1、电阻较高、TLE2024-Q1所需的输出电流将保持低电平-可能不超过几毫安。 结果是负载电容器的充电时间较长。 当条件2中的电阻器更改为68Ω Ω 时、所需的输出电流会高得多。

    如果您查看下面显示的 TLE2024-Q1数据表图20和22、您可以看到其在+5V 电源下的输出电流拉/灌电流能力。 通常、在开始饱和之前、它只能灌入2.5mA 电流、拉取大约-5mA 电流。 它没有高输出电流驱动能力、因此无法快速为47nF 等极高电容充电。 本质上、输出晶体管的饱和电阻限制了电容器的充电速度。 我怀疑 电流限制 是瞬态响应在条件2、68Ω Ω 电阻下不符合预期的原因。

    将负载电容减小很大 程度应该有所帮助。 否则、我建议使用支持高输出电流的快速运算放大器、而不是 TE2024-Q1。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要更多帮助、只需发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis