This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA301:OPA 301问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/741400/opa301-opa-301-issue

器件型号:OPA301

尊敬的所有人:

我正在尝试为基带信号构建一个简单的滤波级。 因此、我使用 OPa301。 问题是、当我要滤除直流失调电压为2.1V 且幅度为100mV 的正弦信号时、如果我的电源是3V、会发生奇怪的情况。但是、当我将 Vcc 的电压增加到5V 时、问题在某个点消失。 当然、通过使用理想的运算放大器、这种行为也不会发生。

有人能给我一个提示吗?

非常感谢您的参与!

此致、

e2e.ti.com/.../TIUpload.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    OPA301的最大共模输入电压范围为 Vcc - 0.9V、Vcc = 3V 时为2.1V。 因此、您超出了允许的共模输入电压范围。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    非常感谢! 完全忽略了这一点!

    此致、