This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:关于并联使用多节电池

Guru**** 2516620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/723644/bq24075-about-parallel-use-of-multiple-batteries

器件型号:BQ24075

你好。
BQ24075能否安全地为三节或更多并联的锂离子电池充电?
感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、只要 BQ24075能够支持所需的总充电电流、您就可以。 BQ24075可提供的最大充电电流为1.5A。 还应确保使用适当的电池平衡技术来延长电池寿命周期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    换言之、为了给与 BQ 24075并联的多节锂离子电池充电、我们是否需要另一个 IC 来实现适当的电池平衡技术?

    否则、可能会对一节电池过度充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    没错。 您可以在此处找到其中的一些内容。 www.ti.com/.../products.html