This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902:功能测试项目

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740890/lm2902-item-of-function-test

器件型号:LM2902

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 LM2902、对器件功能测试有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

我们希望进行某种应力测试(热、冲击等)并确认器件的性能下降。

然后、我们在检查前后对器件进行简单测试、并确认差异。

我选择了特定项目。
这些项目是否足够?

·电流消耗
·输入失调电压
・电源电压抑制比
・μ A 输入偏置电流
・μ V 输入失调电流
・μ V 电压增益
・共模抑制比
·输出电压 H 电平和输出电压 L 电平

请提供您推荐的测试电路。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    在实验室工作台上执行此操作将非常困难且耗时。 下面的一些测试接近数据表条件、但并不精确。

    ·输入失调电压
    ・电源电压抑制比
    ・μ V 电压增益
    ・共模抑制比

    上述所有测试均在一个或两个器件工作点使用 Vio。

    左上角的原理图是 VOUT = VCM 时的测量 Vio。  VOUT 与 VCM 不相同时右上角
    底部一行是简化的伺服环路。 实际电路更复杂。

    ·电流消耗

    以单位增益测量 ICC、将 Vin 设置为1V 或类似值。

    ・μ A 输入偏置电流
    ・μ V 输入失调电流

    测量一个输入为0V、另一个输入为10mV 时的输入电流   

    ·输出电压 H 电平和输出电压 L 电平

    施加至少1V 的输入差值、将负载添加到输出2k 或10k 接地端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    感谢你的答复。

    我将与客户讨论这些信息。

    如果他还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、
    新一