This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:pga281

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/756943/pga281-pga281

器件型号:PGA281

您好、先生、

我是 来自艾哈迈达巴德的 Mehul Patel。

PGA281的最大和最小增益是多少?

数据表中写入的增益阶跃为128 v/v 至1/8 v/v 那么、您能否解释一下增益是如何增加的?

最小和最大增益步长是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mehul

    使用增益引脚 G0-G4 (引脚3、4、5、6、7)对增益进行数字编程。 步骤是二进制的。 请参阅数据表第6页的表1。 最小增益为0.125、最大值为176。

    此致
    Dennis


    如果您的问题已得到解答、请单击绿色的"此已解决的我的问题"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mehul

    我没有听到您的反馈、因此我认为这已经回答了您的问题。 如果您需要更多帮助、只需发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis