This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:设计符合客户要求的带通滤波器

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/741174/ths4551-design-a-bandpass-filter-to-meet-customer-requirement

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件:ADC3424

大家好、

我们正在将 AMP+ADC 解决方案渗透到我的客户身上。 ADC 是具有差分输入的 ADC3424。 客户希望 TI 能够提供一种解决方案来实现具有以下要求的带通滤波器:

输入信号+/-1mV~+/-5V;

带通滤波器、通带范围为0.5MHz~30MHz;

3.<=0.3MHz、抑制20dB、>=45MHz、抑制20dB;

4.通带纹波,无特殊要求;

根据上述要求、专家是否会帮助提供解决方案、非常感谢!

此致、

Sulyn