This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA602:OPA602

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA602, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/757076/opa602-opa602

器件型号:OPA602
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我对这张图片有疑问。

您如何使 OPA602保持稳定、您对此有何期望?

如何准确地为 C1、R3和 R4选择这些值?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oussama、

    栅源电容向输出端呈现容性负载、从而降低 OPAMP 的相位裕度。 C1是一个相位超前电容、与 R3和 R4结合使用可再次恢复相位裕度。

    这可以使用 TINA-TI 进行仿真。 观看培训视频:

    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-3

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oussama

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已经得到了解答。 如果您需要其他帮助、只需发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis