This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3404:*

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC393, THS4524, TLV3404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740885/tlv3404

器件型号:TLV3404
主题中讨论的其他器件:TLC393THS4524

您好!

我们 正在寻找能够承受 TLV3404、TLC393和 THS4524输入的最大脉冲电压。 脉冲宽度为500µs μ s 至10 μ s。 请帮帮我们。

提前感谢您

EY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在每种情况下、答案都是不同的。 对于 tlv3404、输入可在电源电压之外驱动5V 电压。  对于 tlc393、输入可被驱动至电源电平。 对于 ths4524、该器件是一款不是轨到轨输入的放大器、应限制为比电源电压低1伏以上的电压。 它在不同的电压下略有变化。

    这三种情况中的一个例外情况是、如果流入输入引脚的电流限制在5mA 以下、脉冲电压可能会超过额定电压。 对于每个器件、您将找到输入引脚的绝对最大额定值。 这些规格并未定义输入的工作范围、但它们表明了每个输入可以处理的电压大小、而不会受到损坏。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Laetitia、

    我同意 Chuck。 明确的答案是:您绝不能违反指定的绝对最大额定值、甚至不能很短地违反!

    在500µs μ s 的过压脉冲中、足够的能量来完全破坏芯片并导致闩锁。 因此、最好始终通过钳位技术来抑制过压。 简单的低通滤波也非常有用。

    Kai