This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6171:CAN 基于高速运算放大器的集成器可并联以增强输出能力

Guru**** 2579655 points
Other Parts Discussed in Thread: LM6171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740400/lm6171-can-high-speed-op-amp-based-integrato-be-paralled-to-enhance-the-output-capabilty

器件型号:LM6171

尊敬的 TI 专家,

简单的问题:我使用 LM6171作为同相积分器,其输出通过多个推挽的并行连接进行缓冲,如图1所示。 在我的实验中、G2的波形非常符合 G1 (其上升速率约为100V-250V /μ s)。 但我很快就会在图1中测试 ib1和 iB2、发现电流很大、电流总和高达大约150mA、这是 LM6171的输出限制。

图1.

我的问题是、我能否并行处理2个积分器以增强其输出能力、如图2所示? 当然,集成器的电阻器和电容器是相同的。

图2.

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yatao 您好、

    是的、这应该是可以接受的。

    此致、

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、

    我认为最好为每个单个推挽都使用一个积分器、并且只将推挽输出并联。 这样、集成器的输出就能更好地相互隔离。 20R 基极电阻器可提供舒适的隔离。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    实际上、我已经驱动了4个推挽(我的问题中未显示其他2个推挽)。 那么、您意味着我应该按照下面的原理图调节我的电路??

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yatao 您好、

    是的、这就是我的意思。

    不建议将两个 LM6171的输出直接连接到彼此之间、因为输出电压可能会因反馈环路中组件的生产容差或不同的失调电压或压摆率而有所不同。 那么两个 LM6171的输出可能相互短路。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、
    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、

    您甚至可以考虑拆分1R 积分电阻、如下所示:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此类拓扑有什么优势?

    此外:1R 是 RC 负载、而不是积分电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yatao 您好、

    这将降低推挽之间不匹配的影响。 但是、如果1R 是负载电阻器、则不能拆分它、对吧?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    非常感谢!
    1R 确实固定在位、与62nF 串联。
    但我会听取您的建议,并为电压跟随器的发射器放置一个0805电阻器。如果需要,它将起作用。 否则、我将仅使用0r 电阻器。 ^^μ A
    顺便说一下、论坛的哪个部分会处理多路复用器问题?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yatao 您好、

    有一个特殊的"开关和多路复用器论坛":

    e2e.ti.com/.../388

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!