This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2192:OPA2192更换 LT6011IS8问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2192, OPA192, OPA189, OPA188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/756101/opa2192-opa2192-replace-lt6011is8-issue

器件型号:OPA2192
主题中讨论的其他器件: OPA192OPA189OPA188

尊敬的所有;

   ,OPA2192代替 LT6011IS8、OPA2192的性能优于 LT6011、但 OPA2192输出信号噪声大于 LT6011 μ V

 您能否提供 改进建议或提供更合适的器件型号建议。 SO2-1是 LT6011的波形。 随附的是电路、谢谢!e2e.ti.com/.../0702.Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user3830479、

    您的电位器应用最好由具有极低输入偏置电流和低1/f (0.1至10Hz)噪声的运算放大器提供。 TI 拥有大量低1/f 精密运算放大  器、但由于输入偏置电流要求极低或其输入共模输入电压(VCM)限制为+6 vs 和+2.5 vmid、因此它们并不完全满足应用需求。 因此、我没有推荐的 OPA2192替代产品。

    如果我发现我没有考虑过的符合应用要求的东西、我会告诉您。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我在原理图上没有看到 SO2-1节点、您展示了使用 LT6011的多个电路。  话虽如此、总噪声是带宽的函数、而 OPA192的带宽分别比 LT6011 10MHz 和350kHz 高得多、而在其他所有条件均相等的情况下、会导致更高的噪声。  此外、如果您查看其中一个高增益电路、则其噪声带宽非常低、BW = GBW/增益、 因此低频1/f 噪声决定了总噪声。  

    如果您比较 LT6011和 OPA192的1/f 噪声、前者的噪声实际上较低-请参阅下文、因此其总噪声也较低并不奇怪。

    因此、您可能需要考虑使用 OPA188或 OPA189等我们的零漂移放大器之一、该放大器没有1/f 噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user3830479

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、只需发布另一个回复即可。

    谢谢
    Dennis