This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:共模问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA193, INA198, INA196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/737613/ina219-common-mode-question

器件型号:INA219
主题中讨论的其他器件: INA193INA198INA196

大家好、

我的客户正在设计方框图的电路、如下所示。

他选择 INA219作为监控电流和电压的解决方案。 我想知道电路是否工作、因为电源电压为负、并且它将与共模范围(-0.3V ~26V)相冲突、我对吗?

如果 INA219不是候选器件、我们可以提供哪些解决方案? 封装越小、最好采用 INA219等 SOT-23封装。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请在下方查找电路。

    非常感谢。

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincent、

    感谢您访问该论坛。 您是正确的、如果您的客户的共模低于-0.3、则会遇到问题。 遗憾的是、我们没有任何具有 I2C 功能且共模下限低于-0.2V 的器件。 但是、如果您的客户的微控制器上有可用的 ADC、他们可能会考虑 INA193、该器件具有-16V 的较低共模限制、并且采用 SOT-23封装。

    或者、如果它们必须具有内置 I2C 功能、则需要找到一种方法来使器件接地低于或处于共模电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    非常感谢您的建议。
    客户提到这是一个来自构建100G 光学收发器的供应商的参考设计、这很奇怪。 我要求他的供应商提供任何测试数据、希望我们能找到任何线索。

    此致、
    文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    客户将解决方案更改为 INA198、下面是他的新电路。 我觉得电路可以、可以给我建议吗?

    非常感谢。

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vincent、

    这看起来不错、但您的客户应注意、即使没有负载电流、输入端也有一个失调电压、这将使输出大于0V。 该偏移最大为2mV 这意味着、对于0.002V/0.8ohm=2.5mA 或以下的任何电流、都会导致较大的测量误差。
    另一个需要注意的问题是、输入滤波器将引入增益和偏移误差。 因此、如果不是绝对需要输入滤波器、您的客户可能会考虑将其移除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    如果是这样、我们是否可以建议客户使用 INA196 (20V/V)、那么分流电阻器的电阻可以是4欧姆、最大值可以是4欧姆 偏移误差将减少至0.002V/4 Ω=0.5mA。 这是可行的吗?

    非常感谢。
    文森特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vincent、

    是的、增加分流器将允许您以更高的精度测量更低的电流。 您计算的值是下限的合理近似值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    明白了、非常感谢您的建议。

    此致、
    陈文森