This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:4-20mA 2线、0-10V 3选件

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR117, XTR115, XTR110, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/755530/xtr117-4-20ma-2-wire-with-0-10v-3-option

器件型号:XTR117
主题中讨论的其他器件: XTR115XTR110XTR111

您好!

我正在寻找一种使用 XTR117的方法、该方法具有 4-20mA 2线和0-10V 3线跳线可选。

市场上有许多这样工作的传感器、我需要遵循此模型。 我的第一个设计如下所示:

问题是、IRET 电流似乎是我在 OUT 中可以看到的最小电流、因此在0-10V 时看不到接近于零的值。

是否有方法可以使用多个跳线强制元件的电流形成另一条路径、或者可以用于4-20mA 2线和0-10V 3线的任何其他 XTR 元件?

谢谢、

罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    我假设 允许 IRET 和 DAC"GND"连接相对于回路接地4-20mA 回路接地悬空、这是正确的吗?

    XTR117是一款4-20mA 2线发送器。  如前所述、 两线制变送    器的一个挑战是最小电流输出是传感器电路+ XTR117的电流消耗、因此两线制传感器变送器的电流消耗必须小于4mA。  请查看 XTR115数据表(非常相似的器件)的 P6的"最小刻度电流"部分。   有多种方法可以使用直流/直流转换器将下一帖子上的电流消耗增加到4mA 以上。

    2线4-20mA–提高传感器功率:
    https://e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2015/04/14/2-wire-4-20ma-sensor-transmitters-background-and-common-issues-part-6

    不过、我 不知道如何使用   跳线将 XTR117配置为0-10V 输入、0-20mA 3线发送器。      XTR110和 XTR111是支持0-10V 输入、0-20mA 输出的3线变送器器件的示例。   

    下面是对2线与3线发送器的对比、您可能会发现它们很有用。

    非常感谢、

    此致、

    Luis Chioye

    e2e.ti.com/.../5850.4_2D00_20mA_5F00_Basics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回复。

    因此、没有简单的方法来实现这一点、我看到有两种可能性。

    使用非集成解决方案重新设计所有电路。

    尝试将我的功耗保持在整个范围的10%以下(由于此电路适用于湿度传感器、因此通常仅使用10-90%范围)、

    在本例中、我希望我的最大输出电流尽可能高、 如果我可以修改电路使其在40mA 或至少30mA 的电流下工作、我认为我可以达到10%的全范围功耗。数据表显示我可以将引脚3和引脚5之间连接电阻的电流扩展、这到底是如何工作的? 我应该使用什么电阻器值? 在这种情况下、我通常可以使用 DAC/InputResistor 调节、还是会添加固定电流输出?

    我已经使用电荷泵稳压器5-3.3V。

    谢谢、

    罗德里戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    我对迟迟未作出答复表示歉意。

    内部 RLIM 电阻器提供大约32mA 的电流限制; 此电流限制不精确、仅用于保护器件并将电流保持在45mA 以下以避免损坏。  大多数回路电流流向 RLimit (约为电流的99%)、因此、RLIM 电阻器在 IRET 和内部和外部 NPN 晶体管的发射极之间产生内部压降。   当回路电流约为~32mA 时、内部电路开始耗尽余量、输出电流受到限制。

    内部 RLIM 电阻器的值约为~100欧姆。  在引脚3和引脚5之间连接外部电阻器时、您可以有效地并联一个电阻器、从而减小 RLIM 值、从而增大电流限制。  遗憾的是、我没有电流限制电路的精确仿真模型、因此我需要握住评估板并执行一些测量。

    在引脚3和引脚5之间放置一个外部电阻器(改变 RLIM)不会改变电流增益、输出电流公式保持 IO= IIN*100。  请注意、XTR117的额定线性输出范围介于0.25mA 至25mA 之间。  当电流超过25mA 时、器件将不符合精度规格;电流不能超过45mA 以防止损坏。

    非常感谢、

    此致、

    Luis