This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:标准模式下的数据保持时间

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740823/ina219-data-hold-time-in-standard-mode

器件型号:INA219

尊敬的 Patrick:

 

感谢您对此案例的支持!

 

关于数据保持时间规格、客户工程师认为最大值为 在快速模式下、标准模式下的数据保持时间应长于900ns、因为标准模式下的时钟频率仅为100kbps。

由于客户测试团队的时间超过1000ns,因此根据数据表中显示的规格,测试项目失败。

我们需要为此计时提供合理的限制。 请帮帮我。 谢谢!  

  

 

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    这似乎是 对此处所发布问题的重复。 为了将答案集中在一个中心位置、我继续介绍该主题。  将来、如果您认为我们没有正确解决您的问题、只需在我们的帖子下方回复(即使该帖子显示已解决)。