This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302EVM:您建议使用哪种运算放大器?

Guru**** 2770665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740923/amc1302evm-which-op-amp-do-you-suggest-me

器件型号:AMC1302EVM

尊敬的 TI 成员:

您建议使用哪款运算放大器来调节此电路板的信号?

我将其用于250V 交流输入和3.3V ADC 输出、

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是指用于信号调节的输出的运算放大器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riko:

    感谢您的发帖!

    您能否提供有关您想要进行哪种信号调节的其他信息?
    您希望 ADC 具有单端或差动输入吗?
    高性能或成本优化是否具有更高的优先级?

    此说明可能会有所帮助!:www.ti.com/.../sbaa229.pdf