This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6002:输出电流

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6001, TLV9001, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/723017/tlv6002-output-current

器件型号:TLV6002
主题中讨论的其他器件:TLV6001TLV9001TLV9002

你(们)好

我对输出电流有一些疑问。

1:短路电流在数据表中定义如下。

   

    

   最小值和最大值是多少? (可能没有数据。 如果是,我们可以参考的变化量是多少?)

#2:如果输出电流超过该电流、会发生什么情况?   (实际上它不是短路电流。 我们所关心的电流是输出电流。)

    根据我的理解、电流越大、就会导致热问题。 如果继续、它将超过 Ta 的绝对最大额定值。 则损坏。

    我的理解是否正确?

#3:此器件是否具有任何电流保护?  

4:如果它没有电流保护并且损坏、则考虑哪种故障模式?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、您好!

    1、未给出最小值和最大值、但对于器件间的差异、良好的经验法则是+/-20%。

    2.短路电流是器件可提供的最大输出电流、不可能强制产品驱动更大的电流。 根据器件的环境温度、即使值小于短路电流、也可能会产生热问题。 我建议观看有关热应力的 TI 高精度实验室视频 :training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-power-and-temperature

    该器件中没有电流保护。

    4、如果器件因电流和环境温度过高而过热、则故障模式将是热故障、器件可能会按预期停止工作。

    我希望这一点很清楚、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul-San:

    感谢您的及时回复。
    现在、如果输出电流增加到大约15mA、则输出电压会下降、这是一个问题。 (V+=5V、电压跟随器配置)

    我们认为问题与输出电流有关。 但是、我们担心器件已损坏。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul-San:

    我还有一个问题。 如果输出电流过载,输出电压是否会钳制?
    我用上面的电压跟随器配置和+INB=5V 条件进行了评估、输出电流为10mA。 则输出电压被钳制在4V。 这是否正常?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、您好!

    运算放大器的输出摆幅限制。 如果您查看数据表中的图11、您将看到"Cllaw 曲线"、其中描述了输出摆幅与输出电压之间的关系。 在10mA 输出电流下、TLV6001将受到相当大的限制。 您在电路板上看到的情况是正常的、并不意味着器件已损坏。

    有关此主题的更多详细信息、我建议观看以下 TI 高精度实验室视频 :training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul-San:

    非常感谢您的支持。
    我明白了。 这是非常有帮助的信息(培训视频)。

    另一方面、图11是 RL 连接到 Vs/2且 Vcm = Vout = Vs/2时的数据。 (因此,Vo 范围为+Vs/2 ~-Vs/2)

    如果是电压跟随器配置且 RL 连接到 GND (非 Vs/2)、我们如何估算输出限制?
    实际上、我们想知道在上述条件(电压跟随器)下、当输入电压为3.3V (Vo=3.3V、V+=5V)时、最大输出电流(限制电流)是多少。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈玛本-圣、您好!

    爪形曲线显示了器件可产生的给定输出电流的最大输出电压、因此、如果您将其用于非双电源拓扑、 最简单的估算方法是在爪形曲线图中简单地获取输出电流并查看电压从电源轨下降的程度。

    例如、如果您的输出电流为15mA、爪形曲线显示、使用±2.75V 电源时、输出电压将约为1.75V、这是1V 的压降。 如果您使用的是单个5V 电源、且输出电流为15mA、则类似地、您会期望1V 的压降、这意味着运算放大器可能产生的最大输出电压为4V。

    在上述情况下、如果使用3.3V 输入和单个5V 电源、我猜运算放大器必须产生大约17mA 的输出电流、才能限制输出。 但是、我们始终建议在爪形曲线内运行。 这些线是运算放大器的非线性工作区域、您可能无法获得所需的性能。

    如果您想查看具有更好输出驱动电流的器件、我建议您使用 TLV9001 -这是一款引脚对引脚替代器件、该器件更新了、并且在周围具有更好的器件规格。

    最棒的
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    我很抱歉我的答复有延误。

    下图不是双电源。 这是单电源、但输出的中间电源为 Vs/2=2.5V。 是这样吗?

    如果它是单电源、并且没有提供中间的输出电源、 则可以显示上图、仅显示输出从电源轨到2.5V。

    当输出低于2.5V 时、最大电流是多少?

    (我知道可以更换 TLV9002。但客户需要了解此问题。)

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈玛本-圣、您好!

    您连接的图像未加载、您可以再试一次吗?  

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发布的图片为图11。

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、您好!

    很抱歉、但我不太理解您的要求:

    "下图不是双电源。 这是单电源、但输出的中间电源为 Vs/2=2.5V。 是这样吗?"
    -->图11是双电源,+/-2.75V。

    '如果它是单电源、而中间的输出电源未供电、则可以显示上图、仅显示输出从电源轨到2.5V。 当输出低于2.5V 时、最大电流是多少?"
    -->我不明白。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    我想问的是,如果 Vs=5V 的输出电压为2V 或1V,最大输出电流是多少。 (图11仅在电源轨的压降一直到3V 时显示。)

    在图11中、它不是双电源。 Vs 为5V (单电源)、但 VCM=VOUT=Vs/2。

    请查看条件。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、您好!

    图11可能会有一个注释、指示运算放大器与±2.75V 电源轨配合使用。 您可以知道我们使用的是双电源、因为在0mA 输出电流时、您会看到最大电压为2.75V、最小电压为-2.75V。

    此外、请务必注意 Vs = VCC - VEE、因此 Vs=5意味着对于数据表中的大多数图表、电源电压为±2.5V。

    除非我知道负载尺寸、否则当输出为1V 或2V 时、我无法回答您关于最大输出电流的问题。 但一般来说、对于单电源运算放大器操作、您只会吸入或拉出电流、而不是两者、因此我怀疑您会受到1V 或2V 输出的任何限制、除非您的输出电流超过15mA。

    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul-San:

    我了解到该数据中的电源电压为+/-2.75V 双电源。

    我可以再问一个问题吗?
    我们可以使用多少输出电流变化进行估算? 10%? 或20%?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、您好!

    对于绝对最大电流(短路电流限制、ISC)、可有大约20-30%的变化。 对于爪形曲线、对于给定的输出电流、器件钳位到的电压可能略有变化、但这种变化将非常小。

    最棒的
    Paul