This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:2.8V Vbus、3.3V Vs 的 INA231是否有问题?

Guru**** 2510165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/740261/ina231-ina231-for-2-8v-vbus-3-3v-vs-has-problems-or-not

器件型号:INA231

大家好、

我的客户希望将该器件用于2.8V Vbus、3.3V Vs。您能否帮助再次检查它是否有问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    没有问题。

    关先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guang、

    我的客户希望同时使用 Vbus 和 Vs 等于2.8V。 请帮助您再次检查它吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    根据规格、VBUS=VS=2.8V 应该正常。

    关先生