This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 更换 TC75S51FE 的建议

Guru**** 2786555 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA145, TLV9001, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/723839/advice-for-replacement-of-tc75s51fe

主题中讨论的其他器件:OPA145TLV9001TLV9002

您好 TI 人、

我想查找器件来替代 TC75S51FE、如果 OPA145 是不错的选择吗?

等待您的建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sara、

    您要替换的器件具有0.6MHz 的 GBW、0.5V/us 的压摆率和2mV (最大10mV)的失调电压。 OPA145可能不会是一个好的交叉产品、因为它的规格有很大不同、而且可能会太贵。

    我推荐的替代产品是 TLV9001 (单通道)或 TLV9002 (双通道)。 我们以几乎每一种行业标准封装提供这些器件、其规格比 Toshiba 器件具有非常好的成本结构。

    TLV9002的 GBW 为1MHz、SR 为2V/us、偏移电压为0.4mV (最大1.6mV)。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    非常感谢。